This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406损坏

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TPD1E10B06, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036330/tca9406-tca9406-damaged

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: ESD321

我们有大量的"死"器件。 原因不明确。 大多数器件在首次上电时不工作、但有一个(关于我们的测试仪)正在工作、而另一个器件在工作。

更换后、无电设备工作正常。


我们的电路是否有任何不正确的地方?

3.3V 由 V5.0总线供电。 因此、V5.0总线在3.3V 之前供电。

断电期间有很短的时间、其中3.3V 高于5V。 不清楚这是否是一个问题、以及 VCCA 是否仅在正常运行期间需要低于 VCCB ...

OE 没有上拉至3.3V 的电压。 这在评估板中完成。 是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    EN 上的电阻器是不必要的、但使用一个电阻器会有助于泄漏电流。  

    在上电时、任一端都可以上电而不会出现器件问题。 重要的是、在实际运行期间、VccB 应该大于 VccA。  

    您是否热插拔了设备任一侧的电源?  

    当您说器件已死时、这意味着什么? (器件在上电后是否始终处于高阻态? SDA/SCL 的引脚是否短接至 GND? 什么是故障签名?)

    就 ESD 而言、器件是否得到了正确处理? (佩戴 ESD 监视器的处理程序?)

    您看到多少台设备是"广告"?

    要再次检查、器件是否正确焊接了一个? (确保它们没有焊接180度翻转)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的反馈。 以下是我对此的更新:

    您是否热插拔了设备任一侧的电源?

    ->无热插拔

    当您说器件已死时、这意味着什么? (器件在上电后是否始终处于高阻态? SDA/SCL 的引脚是否短接至 GND? 什么是故障签名?)

    ->设备无法正常工作。 正在等待进一步调查

    就 ESD 而言、器件是否得到了正确处理? (佩戴 ESD 监视器的处理程序?)

    ->实际上是的。 但是、如果电路没有问题、则可能是 ESD 问题。 应考虑将100欧姆电阻器提升至1k、以帮助降低风险? 具有更高 ESD 保护的解决方案是否有下降? 我们将更深入地探讨这一点。

    您看到多少台设备是"广告"?

    ->到目前为止、~80个器件中有~8个已失效。

    我们的测试仪还提供了更新:

    所有器件最初都经过测试并正常工作。 然后存储在仓库中、然后放入最终器件、在首次上电时它们"死"了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不工作的设备上进行一些测量:

    所有六个引脚都测量到一个~0.44V 的二极管接地。 SCL 和 SDA 线具有~260k 到接地的高阻抗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    感谢您的耐心等待、我们今天将为您提供帮助。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    [引用 userid="191081" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036330/tca9406-tca9406-damaged/3832302 #3832302]->实际上是的。 但是、如果电路没有问题、则可能是 ESD 问题。 应考虑将100欧姆电阻器提升至1k、以帮助降低风险? 具有更高 ESD 保护的解决方案是否有下降? 我们将更深入地探讨这一点。

    从技术上讲、100欧姆电阻器向 I2C 总线添加了电压漂移、因此更大的电流会使跨电阻发送电流变得更加困难(电压应始终低于系统上器件的电压)。 将其更改为1k 也无助于降低器件所见的电压(仅限电流)、而 ESD 的过压仍会损坏器件。  

    [引用 userid="191081" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036330/tca9406-tca9406-damaged/3832302 #3832302"]是否有具有更高 ESD 保护的解决方案? 我们将更深入地探讨这一点。

    TCA9406具有独特的引脚排列、因此我们的现有产品系列不能替代它。 如果我们希望问题是 ESD、我认为最好的方法可能是添加外部 ESD 电路。 如果您愿意、我可以将此主题分配给 TI 的 ESD 团队进行推荐。

    [引用 userid="191081" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036330/tca9406-tca9406-damaged/3832302 #3832302">->到目前为止,~80个器件中有~8个已失效。

    我可以向我们的质量团队核实、看看他们是否 会建议对死设备进行任何检查、前提是您能够向我们运送一些死设备(可能有2个或3个工作)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ESD 团队有一个 ESD 解决方案可以直接放置在 C47和 C47位置(这是0805封装)、这将是完美的。 在这种情况下、我们可以移除电容器并使用该解决方案焊接更多器件、以查看其是否有用。 不过、我们仍然无法完全确定问题是否出在 ESD 上。

    我们可以在将来将死机发送给质量团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已将 TT 临时重新分配给我们的 MPD 产品线(多路复用器和保护器件)、看看他们是否可以提出建议。 他们可能会在周一回复、因为 e2e 门票通常不会在周末处理。 之后、TT 将重新分配给拥有 TCA9406 (TRX-收 发器)的组。  

    我怀疑他们可能会询问有关您希望保护的 ESD 等级的更多信息。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于 I2C 接口、我们通常建议 使用 TPD2E2U06 、因为它是一款能够保护 SDA 和 SCL 线路的5.5V 双通道器件。 遗憾的是、我们没有任何采用0805封装的单通道器件。 我们拥有的最接近的器件是 采用 DYA (SOD-523)封装的 TPD1E10B06。 您可以查看数据表第21页上的封装尺寸、查看引线是否能够与电容器的电流封装良好接触。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢谢。 TPD1E10B06 看起来很有希望。 对于3.3V 应用(I2C 和通用 IO)、这是否也是一个好器件?

    我们将订购一些设备,进行测试并查看问题是否得到解决。 这可能需要一段时间。

    感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    它可以用于3.3V 应用、但可能不是最好的。 通常的经验法则是选择 Vrwm 最接近正常工作范围的器件、以最大程度地减小钳位电压。 我们确实有一些3.6V 器件、例如 ESD321、但 DYA 封装中没有。  

    此致、

    Matt Smith