This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:SN65LVDS390PWR 未使用的引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038080/sn65lvds390-sn65lvds390pwr-unused-pins

器件型号:SN65LVDS390

您好吗、您能建议如何处理器件型号为" SN65LVDS390PWR"的 IC 的未使用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVDS390的 LVDS RX 上有一个开路故障安全功能、因此您可以将 RX 输入保持在开路状态。 发生这种情况 时、无论差分输入电压如何、输出都会强制为高电平。

    谢谢

    David