This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2765965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037872/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

大家好、

我在其中一个设计中使用 TCAN1042HVDRBRQ1、数据表中提到 IC 具有故障保护功能、 这意味着在发生错误或故障时、收发器仍能够传输 CAN 总线中的数据、充当单线 CAN 或仅提供故障电压保护。

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    总线故障保护仅指 CAN 总线对总线短路提供的物理保护。 此器件不提供单线 CAN 支持。 但是、在许多系统中、只能在恶劣条件下容忍某些故障、但仍允许通信通过。 这可能包括 CANH 到 Vcc、CANL 到接地的短路以及其他一些弱短路。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的更新。

    该 IC 不能允许通信进入故障状态。 请确认我的理解是否正确。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    这将取决于故障条件和一些系统特性。 没有用于在故障总线上进行通信的单独模式协议。 如果总线上发生故障、收发器可能会尝试继续通信。 如果驱动节点确定无法正确驱动总线、则应停止尝试发送信息。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    [引用 userid="360296" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037872/tcan4550-tcan4550/3837379 #383737373779"]但是,在许多系统中,只有在恶劣条件下才能容忍某些故障,但仍允许通信通过。

    我想知道 、TCAN1042HVDRBRQ1和 TCAN4550RGYR 是否支持上述功能。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    我所提到的条件对任何 CAN 收发器都具有类似的后果。 在列出的故障期间、可以保持差分信号。 这将使接收器能够正确地解释总线上的信息、即使存在故障也是如此。 但是、其他故障可能会影响差分信号 并使典型 CAN 通信无法进行。 在这种情况下、这些收发器没有二次故障或单线模式。  

    此致、
    Eric Schott