This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:10G 运行的寄存器配置?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036290/ds100br111-register-config-for-10g-operation

器件型号:DS100BR111

团队、

对于10G 操作、数据表 SNLS338F 在第31页指定寄存器0x08寄存器位3需要设置为1:

-那么,手动启用不同信道的步骤是什么?
-您是否有某种寄存器初始化序列或脚本可用于开始10G 操作?
-SigCon Architect 实用程序工具中是否有一个 init 文件会显示典型的寄存器初始化序列?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现、可以通过寄存器0x01[7:6]='11'(连续通话使能通道 a/b)中的设置来再次启用该操作;但我仍然不知道、它是否是启用正确操作的正确方法... 因为、就像 EQ 一样、如果寄存器0x08[3]="1"、DEM 设置似乎不会影响输出。 我还首先启用了"输出模式控制"(0x08 => 0x04)。 您能解释一下、该位的用途是什么/通过设置该位(0x08[3])可以实现什么?

    提前感谢您的帮助!

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    输出模式控制0x08[4]指定是要通过寄存器设置强制空闲还是允许器件根据信号检测阈值电平进入空闲模式。

    通常为0x08[3]= 0 。 对于大于8G 的应用、该位应设置为1并通过寄存器0x0C -寄存器0x12、寄存器0x23 (CHA)和寄存器0x13 -寄存器0x19、寄存器0x2D (CHB)手动控制每个通道。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复! 您能否发布寄存器0x0C/0x13的寄存器说明? 遗憾的是、数据表中未对此进行说明...

    我必须纠正自己... 我的意思是、在进行所有更改之前、我已经通过写入0x06[3] = 1来启用寄存器、而不是写入 int0寄存器0x08 0x04...


    此致、
    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚发现、与第一个原型相比、我们的第二个原型在转接驱动器输入端具有过低的输入电压(低于信号损耗阈值)... 因此、转接驱动器无法按预期工作并不令人惊讶... 我们首先尝试解决此问题、我将尽快返回给您。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    很高兴听到您发现接收器灵敏度水平问题。 非常感谢您的更新。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们发现、连接器上存在焊接问题、某些引脚与 PCB 之间没有正确的连接。
    幸运的是、并非所有 PCB 都存在此问题、因此我们可以继续为我们的设置找到最佳配置。

    但上述"问题"仍然相同:

    如果设置寄存器位0x08[3](对于高于8Gbps 的运行)、则输出将禁用、并且只能通过启用"连续通话"来启用(在输入端未检测到信号 LOS)。 这可能是正确的程序,但没有明确提及。 那么、这里的正确方法是什么?

    第二:如果我们处于此模式(高于8Gbps)、VOD 无变化、DEM 会影响输出、即使寄存器值发生变化。

    如果我们不设置此位(0x08[3])、我们可以明显更改所有参数、但由于数据表中提到了该位、因此在10Gbps 的数据速率下、我希望获得一些更好的结果。 因此、了解该位的作用是什么、以及我们如何在此模式下更改其他参数、或者它不是要在此模式下更改参数、这将是很有帮助的。

    提前非常感谢!

    此致、
    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    寄存器0x08[3]启用线性模式(设置为1'b1时)或限制模式(设置为1'b0时)。 在线性模式下、VOD 或 DEM 变化不会生效。 对于 PCIe Gen3或其他协议(其中有链路训练)、需要启用此功能。 要启用 VOD 和 DEM 更改、需要将该位设置为1'b0。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您解释这一位的工作! 这有助于我找到最佳配置!

    此致、

    Julian