This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424ARGJR

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038069/tca6424a-tca6424argjr

器件型号:TCA6424A

你(们)好

我正在使用 TCA6424ARGJR 扩展器。

我已连接 VCCP = 3.3V、VCCI = 3.3V (同一电源)。 由于使用了 SoC 的所有3.3V 电平 GPIO、因此只剩下1.8V 电平引脚。 由于 INTN (引脚32)在 TCA6424ARGJR 数据表中被定义为一个开漏输出引脚、它被上拉至 SoC 的1.8V 电平。 但是、根据 TCA6424ARGJR 数据表的建议、必须将 INTn (引脚32)上拉至 VCCI (第4页)。 将 INTn 引脚拉至不同于 VCCI 电压的不同电压(1.8V)是否可以正常工作? 请确认这是否正常。

谢谢、此致

Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.4.3节指出:

    INT 输出具有开漏结构、需要根据应用将上拉电阻器连接到 VCCP 或 VCCI。

    一个开漏输出可被连接至任一电压。 该器件不测量高电压;如果是 VCCP 或 VCCI 或其他元件、它不会产生任何影响。