This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:基本问题:USB3 "电源开关"

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038043/tusb8020b-basic-question-usb3-power-switching

器件型号:TUSB8020B

你(们)好

这是一个基本问题。  根据数据表上的 FULLPWRMGMTz 引脚功能说明、这个引脚选择"电源开关支持"或者不选择。   "电源开关"是什么意思?  这是否意味着"为下游器件供电"?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果选择了完全电源管理(FULLPWRMGMTz =低电平)、这意味着 PWRCTL 输出被用于控制下行端口电源开关。  如果下行端口电源始终开启或不受集线器 PWRCTL 输出控制、则未启用全电源管理、FULLPWRMGTMz 应设置为高电平。

    此致、

    JMMN