This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:过流事件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037793/tusb8020b-over-current-event

器件型号:TUSB8020B

您好!

关于以下主题中的问题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600538/tusb8020b-what-happens-when-usb-hub-detect-the-overcurrent

在 PWRCTLx/BATENx 高电平有效且不支持充电的情况下、

1.当过流事件发生且 OVERCURRxZ 被拉至低电平时、BATENx 将被禁用。 对吧?

2.当发生上述事件时、集线器将在其内部 USB 集线器状态寄存器中设置过流状态。 我是否可以知道这是指哪个寄存器? 并可通过 OTP 访问它吗?

3.  在移除 USB 负载后、OVERCURRxZ 不再被拉至低电平后、BATENx 是否会自动恢复(置为高电平)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yen Nee Lee、您好!

    1.是的、正确。

    2.内部寄存器由状态更改端点报告给主机,该端点是所有 USB 集线器的一部分。  它在 USB 2.0规范的第11.12章中进行了定义(您可以从 USB.org 下载完整规范)。  OTP 或 I2C 无法访问该寄存器。

    3.是的,在 OVERCURxZ 不再被拉至低电平后,Baten 将自动恢复。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     主机通过集线器的上游 DP 和 DM 线路访问状态信息、更改信息和控制信息是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但也有一个状态更改端点、它也从集线器的 USB 3.x 部分报告。  将在 USB 3.0和 USB 2.0集线器实例上报告过流事件。  

    此致、

    JMMN