This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD266:请详细介绍 CAN 收发器。

Guru**** 2848150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037821/sn65hvd266-please-provide-a-detailed-review-of-the-can-transceiver

器件型号:SN65HVD266
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

请提供详细的审查。 并建议了在 IC 的滤波器部分计算电容扼流圈值的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我是否可以推荐使用更新的8引脚静音模式 CAN 收发器、例如 TCAN1051或 TCAN1057A? 如果选择 SN65VHD266有特殊原因、则使用该器件时不会出现问题、如图所示。  

    该原理图看起来不错。 我没有任何要推荐的更改。 请参阅下面我的评论。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
    • 包含并适当进行值计算的分体电容器。
    • 总线电容器包含在内并具有适当的值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
    • 正确包含端接电阻器。  
      • 我看不到终端电阻器的值。 分裂终端的典型值为60欧姆。 对于部分端接、这些电阻也可能为高欧姆。  
    • 所有上拉/串联电阻均可接受。

    如果您有任何具体问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我正在更正上述终止值拼写错误。 slit 端接的总电阻通常应为120欧姆、这意味着用于分裂端接的两个60欧姆电阻器。  

    此致、
    Eric Schott