This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:引脚 SN75DP119引脚"Enable "、"pre_CTL ""、"VOD_CTL""""EQ_CTL"。

Guru**** 2559100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037762/sn75dp119-is-there-any-power-on-or-power-off-sequence-required-between-pins-sn75dp119-pins-enable-pre_ctl-vod_ctl-and-eq_ctl

器件型号:SN75DP119

您好,

我 在设计中使用 eDP 中继器 SN75DP119。  

我的设计没有任何 GPIO 引脚来控制  SN75DP119 引脚 “启用”、“PRE_CTL”、“VOD_CTL”和“EQ _CTL”。  

我有以下问题:

1.是否可以  根据  我的要求使用上拉/下拉配置电阻器修复上述引脚 而不使用 GPIO ?  

2. SN75DP119引   脚 “启用”、“PRE_CTL”、“VOD_CTL”和“EQ _CTL”之间是否需要任何加电或断电序列。

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSG_4

    请参阅 DP119数据表的图9、您可以使用外部上拉和下拉电阻器配置使能、预 CTL、VOD_CTL 和 EQ_CTL。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    此致

    PSG_4