This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:UFP 模式

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037767/tusb321ai-ufp-mode

器件型号:TUSB321AI

大家好、

您能否告知 TUSB321AI 是否配置为 UFP、它将尝试发出可能消耗的功率级别信息。

当它检测到时、他将通过 OUT1和 OUT2告知系统它可以使用的功率。

我的问题是,UFP 中的 TUSB321AI 会先询问5V 3A,然后询问5V 1.5A,然后询问5V (USB3为0.9A,USB2为0.5A)? 会怎么样?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

      在 UFP 中、它仅 检测    来自 DFP 的电流电平、并 通过  OUT1和 OUT2 引脚进行通信。

    此致、

    Brian