This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:简单 USB-C 接口

Guru**** 2962080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036872/tusb319-q1--simple-usb-c-interface

器件型号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好!

我们有一个相当基本的应用、其中我们有一个要为其供电的器 件(最大5V@1A)-我们希望使用 USB-C 连接器。

很明显 、TUSB319-Q1适合实现充电器/DFP 型器件。 简单地协商任何商用 USB 壁式充电器的1A 电流是否也是我们的理想选择?   请注意、我们设计了许多产品、稍后可能会实施15W 充电器、并将此器 件用于该应用、因此最好在两种应用中都使用此器件。

我的问题是:

1) TUSB319-Q1是否适合简单协商 USB-C 1A 电源?

2) 是否有更好的 IC 建议、或者您建议我们采用哪种方法来实现简单的 USB-C 接口以建立1A 电源?

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:TUSB318-Q1仅用作 DFP/SOURCE、不能用作接收器件。

    2:我们还有许多其他器件在15W 下同时用作源设备和接收设备、例如 TUSB320A TUSB321A、但不是自动升级。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指 TUSB319

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们将继续使用  TUSB320作为源端/器件端的简单 UDB-C 实现(UFP/接收端)