This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:系统解决方案

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9406, TCA9511A, TCA4307, TCA4311A, TCA9416, PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037387/pca9515a-system-workaround

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:TXS0102TCA9406TCA9416TCA4311ATCA9511ATCA4307、

尊敬的团队:

您能否帮助解释系统解决方法

您能否分享上升时间加速器或相关材料的示例器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到上升沿的开始时、TXS0102/TCA9406等器件会主动将线路驱动为高电平。 过冲可能会错误地触发此类加速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    明白了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    此外、器件有时使用术语"单次"、而不是术语上升时间加速器。 在这些电路的系统方框图中、您通常会看到一次性术语。 具有上升时间加速器的 TI I2C 产品系列中的器件(单次)为:TCA4307/TCA4311A/TCA9511A/TCA946/TCA9416。 正如各位嘉宾所指出的、TI 产品系列中还有其他通用器件、只需一个功能便可实现 TXS0102。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    如果客户使用 PCA9515A、则器件内部电路中没有上升时间加速器。 我们也不使用外部上升时间加速器。

    外部上升时间加速器的示例是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部上升时间加速器的示例为: TCA4307/TCA4311A/TCA9511A/TCA9306/TCA9416、该器件在其设计中包含内部上升时间加速器、但位于 PCA9515A 外部。