This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, TMUX7309F, TMUX7308F, TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037242/sn65hvd1050-sn65hvd1050

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: TMUX7309FTMUX7308FTMUX7462F

您好!
我想知道是否有一个模拟开关可用于多路复用器/多路信号分离器 CAN 总线并保持与 CAN 总线标准的兼容性。 我正在使用双通道 SN65HVD1050 CAN TX/RX 器件、我想通过模拟开关环回它们、以测试它们的完整性。 模拟开关(单双刀双掷(DPDT)不应影响正常运行、系统必须保持 CAN 总线合规性。 电压为5V、数据速率高达1Mb/s 新器件将连接在收发器端子和外部连接器之间。 我想知道是否可以保留 SN65HVD1050器件的电气特性、并在其数据表中注明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我将邀请我们多路复用器团队的一位代表参加本次对话、但您能否详细说明您要切换的信号? 我假设您是指 CANH 和 CANL 信号? 我要强调的另一点是、收发器内是否有回路、但我想检查回路而不影响主总线。

    因此、您需要一个多路复用器/开关、将 CANH 和 CANL 信号从主总线切换回一个位置、以确保信号正常、然后能够切换回主 CAN 总线。 对吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的、我想将两个收发器 CANH 和 CANL 信号连接在一起、并将它们与连接器断开;CAN1H 至 CAN2H、CAN1L 至 CAN2L。 两个收发器不共享同一总线。 有两条不同的 CAN 总线线路、每个通道连接到其中一条。 外部模拟 SPDT 开关将断开它们与连接器的连接 、并将两个 CAN 通道连接在一起进行环回测试。

    此致、

    Ben Mignano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们 的模拟开关支持比 CAN 所需更高的带宽/数据速率、并且不应影响总线标准、因为它们是无源开关。

    我们将在开关和 CAN 团队之间进行跨团队讨论、以调整最佳解决方案、了解存在的风险(如果有)、考虑到开关将在总线侧使用、因为 CAN 总线发生故障、可能会出现更高的电压。

    我团队的 Bryan 将向您回复讨论中可能提出的其他问题。  

    谢谢、


    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh、

    感谢您的回复。 是的、问题与模拟开关的带宽无关、而是与 CAN 总线的 ESD 保护和高压规格有关。 换句话说、模拟开关应该具有与  SN65HVD1050相同的前端和功率循环电路。

    非常感谢、我非常希望收到您的反馈。

    此致、

    Ben Mignano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否帮助指定您要防范的高电压? 但是、我们提供故障保护多路复用器、它们需要至少8V 的电源、但可以保护高达60V 的故障。 如果您能够满足这些要求、我建议您使用 TMUX7309F 器件。 该器件可配置为2:1 (SPDT)多路复用器、只是通道可能多于您所需的数量(您只需将它们接地或保持悬空即可)。 本质上、当多路复用器的输入超过数据表指定阈值电压(VT、通常约为0.7V)的电源轨时、会触发故障保护。 发生这种情况时、多路复用器会将输出拉至超出的电源、并保持该状态、直到故障清除。

    请告诉我、如果您能帮助澄清您希望在总线上看到的确切条件以及您有哪些可用电源、如果上述解决方案不可行、我们可以更好地帮助您在此处开发解决方案。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的快速响应。 TMUX7309F 可能是该工作的理想选择。 VDD-VSS 电源不是问题。

    理想情况下、该应用需要一个四路 SPDT 模拟开关和所有 CAN 输入保护、 SN65HVD1050的电路功能以及最重要的是所有 CAN 总线认证(即适用于汽车的 SAE J2284高速 CAN 总线SAE J1939标准数据总线接口ISO 11783标准数据总线接口NMEA 2000标准数据总线接口)。  

    该器件何时投入全面生产?  

    此致、

    Ben Mignano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您澄清这些要求。

    遗憾的是、此器件仍处于预发布状态、无法提供设定的生产日期。 目前可订购样片/器件的其他故障保护多路复用器是 TMUX7308F 和 TMUX7462F 器件、但它们具有不同的配置(8:1x1和1:1x4通道多路复用器)。

    谢谢!

    Bryan