This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001:电源焊盘焊接范围和 θja 图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037065/xio2001-xio2001-power-pad-solder-coverage-and-ja-graph

器件型号:XIO2001

您好!

我正在研究 IC 相对于电源板焊接粘接比的最高表面温度。
我知道建议焊点比为50%或更多、但我想知道当焊点比小于该值时的最高表面温度。
具体而言、我想知道6层电路板上的焊接粘接比为20%时的温度。
我有疑问。
6层电路板上是否有电源焊盘焊接覆盖范围与 θja μ m 热建模图?
此外、如果6层电路板上的电源焊盘的焊接覆盖率为20%、θja μ W 的劣化率从100%下降到什么百分比?

使用的计算公式如下。
TC = Ta +(θja -θjc) x (劣化率) x PD (最大值)


M.Ueda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueda:

    我检查过、与 θ JA 模型相比、焊料覆盖率不大。 这一情况尚未确定。 数据表的第6.4节是唯一可用的热技术规格。

    此致、、Nasser