This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP402:VBB 电压

Guru**** 2928410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037435/sn65lvcp402-vbb-voltage

器件型号:SN65LVCP402

您好!

我有疑问。

1.当 VBB 引脚保持断开状态时、是否正确识别 VBB 引脚的电压为1.6V?

2.当我们的客户测量 VBB 引脚保持开路状态的电压时,VBB = 0V。

您知道原因吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie

    输入是交流耦合还是直流耦合?  

    对于交流耦合、VBB 应保持悬空以获得最佳偏置值。 对于直流耦合、可以 驱动 VBB 来更改共模。 VBB 不应接地。

    谢谢

    David