This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:合规性测试模式的 XHCI HSETT 工具使用

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037028/tusb8044a-xhci-hsett-tool-usage-for-compliance-test-mode

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

JMMN-SAN、您好!

 

我找到了以下您的主题帖。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036699/tusb8044a-compliance-test-mode/3832833#3832833

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000698/tusb8041-compliance-mode-testing

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692638/tusb8041-usb-compliance-test-fail-in-rx-can-t-enter-loopback-mode

 

我想确认 USB3.2第1代(Rx)的合规性测试。

因此、我想将 TUSB8044A 设置为合规性测试模式。

我有三个问题。

 

------

[第1季度]

我想、如果我在合规性测试环境中使用测试信号、TUSB8044A 将自动切换到合规性测试模式。

(因此、绝对不需要 USB.org 上的 XHCI HSETT 工具表。)

我的理解是否正确?

------

 

[第2季度]

如果绝对需要 XHCI HSETT、我想知道合适的用法。

下载 XHCI HSETT 后应设置什么?

 

我无法理解以下内容。

如果能得到您的建议、我将不胜感激。

 

[您的意见]

我建议客户加载 XHCI HSETT、不要使用它来设置合规性模式、而是使用它的驱动程序。

如果您加载 XHCI HSETT 并枚举总线、驱动程序不执行任何其他操作、而常规操作系统往往会在端口状态变化进入环回或合规性模式时退出调查并重置端口。  在本例中、我建议使用 XHCI HSETT 执行它不执行的操作、而不是它执行的操作。

 

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000698/tusb8041-compliance-mode-testing

------

 

[第3季度]

我可以在 USB.org HP 中找到 xHSETT,但无法找到 xHCI HSETT。

我知道"XHCI HSETT"和"xHSETT"是不同的。

我的理解是否正确?

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hide、

    ------

    [第1季度]

    我想、如果我在合规性测试环境中使用测试信号、TUSB8044A 将自动切换到合规性测试模式。

    (因此、绝对不需要 USB.org 上的 XHCI HSETT 工具表。)

    我的理解是否正确?

    [A1] TUSB8044A 的上行端口将在不使用 XHCI HSETT 的情况下进入合规性模式。   除非使用 XHCI HSETT 工具、否则 TUSB8044A 的下行端口将不会进入合规性模式。  请注意、旧版本的集线器(TUSB8041/8020B)可能会在没有 XHCI HSETT 的情况下进入合规性模式、但在更新 USB 3.1规范时删除了此功能。

    ------

     

    [第2季度]

    如果绝对需要 XHCI HSETT、我想知道合适的用法。

    下载 XHCI HSETT 后应设置什么?

    [A2] SuperSpeed 只有一个选项:

    在左侧窗口中选择集线器、在右侧选择测试模式/端口、然后按执行:

    ------

     

    [第3季度]

    我可以在 USB.org HP 中找到 xHSETT,但无法找到 xHCI HSETT。

    我知道"XHCI HSETT"和"xHSETT"是不同的。

    我的理解是否正确?

    [A3] 它们是相同的、xHSETT 只是一个缩写。

    ------

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您提供详细信息。

    此致、

    隐藏