This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:10BASE 全双工模式下的链路错误

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032999/dp83867ir-link-error-in-10base-full-duplex-mode

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户在雷达系统中使用了 DP83867IR、但遇到通信错误。

它们使用 DP83867IR 通过 RGMII 模式连接 PC。

当 PC 设置为 自动协商模式和100BASE-TX 全双工模式时、它们可以正常通信。

但是、当更改为 10BASE  全双工模式时、它将失败。

请检查 下面的寄存器转储和原理图。 您能否帮助分享任何意见以找出根本原因? 谢谢。

[IPU1-1]  13.071646 s: PHY_REG_0000=0x1140

[IPU1-1]  13.071768 s: PHY_REG_0001=0x796D

[IPU1-1]  13.071920 s: PHY_REG_0002=0x2000

[IPU1-1]  13.072073 s: PHY_REG_0003=0xA231

[IPU1-1]  13.072195 s: PHY_REG_0004=0x01E1

[IPU1-1]  13.072347 s: PHY_REG_0005=0x0021

[IPU1-1]  13.072469 s: PHY_REG_0006=0x0064

[IPU1-1]  13.072622 s: PHY_REG_0007=0x2001

[IPU1-1]  13.072774 s: PHY_REG_0008=0x0000

[IPU1-1]  13.072896 s: PHY_REG_0009=0x0000

[IPU1-1]  13.073049 s: PHY_REG_000A=0x0000

[IPU1-1]  13.073171 s: PHY_REG_000f=0x3000

[IPU1-1]  13.073323 s: PHY_REG_0010=0x0048

[IPU1-1]  13.073476 s: PHY_REG_0011=0x0C02

[IPU1-1]  13.073598 s: PHY_REG_0012=0x0000

[IPU1-1]  13.073750 s: PHY_REG_0013=0x0C00

[IPU1-1]  13.073872 s: PHY_REG_0014=0x2BC7

[IPU1-1]  13.074025 s: PHY_REG_0015=0x0000

[IPU1-1]  13.074178 s: PHY_REG_0016=0x0000

[IPU1-1]  13.074300: PHY_REG_0017=0x0040

[IPU1-1]  13.074452: PHY_REG_0018=0x6150

[IPU1-1]  13.074574 s: PHY_REG_0019=0x4444

[IPU1-1]  13.074727 s: PHY_REG_001A=0x0002

[IPU1-1]  13.074879 s: PHY_REG_001E=0x0A02

[IPU1-1]  13.075001 s: PHY_REG_001F = 0x0000

[IPU1-1]  13.075428 s: PHY_REG_0025=0x0400

[IPU1-1]  13.075855 s: PHY_REG_002C=0x141F

[IPU1-1]  13.076282 s: PHY_REG_002D=0x0000

[IPU1-1]  13.076679: PHY_REG_002E-0x0221

[IPU1-1]  13.077106 s: PHY_REG_0031=0x10B0

[IPU1-1]  13.077533 s: PHY_REG_0032=0x00D3

[IPU1-1]  13.077960 s: PHY_REG_0033=0x0000

[IPU1-1]  13.078387: PHY_REG_0043=0x07A0

[IPU1-1]  13.078844 s: PHY_REG_0043=0x07A0

[IPU1-1]  13.079271 s: PHY_REG_0053=0x2055

[IPU1-1]  13.079698 s: PHY_REG_0055=0x0000

[IPU1-1]  13.080125 s: PHY_REG_006E=0x0002

[IPU1-1]  13.080522 s: PHY_REG_006F=0x0100

[IPU1-1]  13.080949 s: PHY_REG_0071=0x0000

[IPU1-1]  13.081376 s: PHY_REG_0072=0x0000

[IPU1-1]  13.081803: PHY_REG_007B=0x05DC

[IPU1-1]  13.082230 s: PHY_REG_007C=0x007D

[IPU1-1]  13.082626 s: PHY_REG_0086=0x0077

[IPU1-1]  13.083114 s: PHY_REG_00C6=0x0000

[IPU1-1]  13.083541 s: PHY_REG_00E9=0x9F22

[IPU1-1]  13.083938 s: PHY_REG_00FE=0xE721

[IPU1-1]  13.084365 s: PHY_REG_012C=0x0C2D

[IPU1-1]  13.084822 s: PHY_REG_0134=0x1000

[IPU1-1]  13.085249 s: PHY_REG_0135=0x0000

[IPU1-1]  13.085676 s: PHY_REG_0136=0x0000

[IPU1-1]  13.086103 s: PHY_REG_0137=0x0000

[IPU1-1]  13.086530 s: PHY_REG_0138=0x0000

[IPU1-1]  13.086957 s: PHY_REG_0139=0x0000

[IPU1-1]  13.087354 s: PHY_REG_013A=0x0000

[IPU1-1]  13.087781 s: PHY_REG_013B=0x0000

[IPU1-1]  13.088208 s: PHY_REG_013C=0x0000

[IPU1-1]  13.088635 s: PHY_REG_013D=0x0000

[IPU1-1]  13.089062 s: PHY_REG_013E=0x0000

[IPU1-1]  13.089458 s: PHY_REG_013F=0x0000

[IPU1-1]  13.089885 s: PHY_REG_0140=0x0000

[IPU1-1]  13.090312 s: PHY_REG_0141=0x0000

[IPU1-1]  13.090739 s: PHY_REG_0142=0x0000

[IPU1-1]  13.091166 s: PHY_REG_0143=0x0000

[IPU1-1]  13.091563 s: PHY_REG_0144=0x0000

[IPU1-1]  13.091990 s: PHY_REG_0145=0x0000

[IPU1-1]  13.092417 s: PHY_REG_0146=0x0000

[IPU1-1]  13.092844 s: PHY_REG_0147=0x0000

[IPU1-1]  13.093302 s: PHY_REG_0148=0x0000

[IPU1-1]  13.093729 s: PHY_REG_0149=0x0000

[IPU1-1]  13.094156 s: PHY_REG_0150=0x0000

[IPU1-1]  13.094583 s: PHY_REG_0151=0x0000

[IPU1-1]  13.094979: PHY_REG_0152=0x0000

[IPU1-1]  13.095406 s: PHY_REG_0153=0x0000

[IPU1-1]  13.095833 s: PHY_REG_0154=0x0000

[IPU1-1]  13.096260 s: PHY_REG_0155=0x0000

[IPU1-1]  13.096687 s: PHY_REG_0156=0x0000

[IPU1-1]  13.097114 s: PHY_REG_0157=0x0000

[IPU1-1]  13.097511 s: PHY_REG_0158=0x0000

[IPU1-1]  13.097938: PHY_REG_0159=0x0000

[IPU1-1]  13.098365 s: PHY_REG_015A=0x0000

[IPU1-1]  13.098822 s: PHY_REG_015B=0x0000

[IPU1-1]  13.099249 s: PHY_REG_015C=0x0000

[IPU1-1]  13.099676 s: PHY_REG_015D=0x0000

[IPU1-1]  13.100103 s: PHY_REG_015E=0x0000

[IPU1-1]  13.100530 s: PHY_REG_015F=0x0000

[IPU1-1]  13.100927 s: PHY_REG_0161=0x000C

[IPU1-1]  13.101354 s: PHY_REG_0170=0x0C0F

[IPU1-1]  13.101811 s: PHY_REG_0171=0x0000

[IPU1-1]  13.102238 s: PHY_REG_0172=0x0000

[IPU1-1]  13.102665 s: PHY_REG_0180=0x0752

[IPU1-1]  13.103123 s: PHY_REG_0190=0x0000

[IPU1-1]  13.103550 s: PHY_REG_0191=0x0000

[IPU1-1]  13.103977 s: PHY_REG_0192=0x0000

[IPU1-1]  13.104404 s: PHY_REG_0193=0x0000

[IPU1-1]  13.104831 s: PHY_REG_0194=0x0000

[IPU1-1]  13.105258 s: PHY_REG_0195=0x0000

[IPU1-1]  13.105654 s: PHY_REG_0196=0x0000

[IPU1-1]  13.106081 s: PHY_REG_0197=0x0000

[IPU1-1]  13.106508 s: PHY_REG_0198=0x0000

[IPU1-1]  13.106935 s: PHY_REG_0199=0x0000

[IPU1-1]  13.107362 s: PHY_REG_019A=0x0000

[IPU1-1]  13.107759 s: PHY_REG_019B=0x0000

[IPU1-1]  13.108247 s: PHY_REG_019C=0x0000

[IPU1-1]  13.674 108s: PHY_REG_019D=0x0000

[IPU1-1]  13.109070 s: PHY_REG_019E=0x0000

[IPU1-1]  13.109497 s: PHY_REG_019F=0x0000

[IPU1-1]  13.109924 s: PHY_REG_01A0=0x0000

[IPU1-1]  13.110351 s: PHY_REG_01A1=0x0000

[IPU1-1]  13.110809 s: PHY_REG_01A2=0x0000

[IPU1-1]  13.111236 s: PHY_REG_01A3=0x0000

[IPU1-1]  13.111663 s: PHY_REG_01A4=0x0000

[IPU1-1]  13.112090 s: PHY_REG_01D5=0xF500

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!  

    感谢您的查询。

    如果可能、您可以共享 PDF 原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!  

    是用于10M 或100M 通信的这些寄存器转储。

    您能告诉我们您在100M 至10M 范围内链接了哪些配置吗? 仅在 PC 端进行更改。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    该寄存器从10M 通信转储。

    配置更改仅由 PC 进行。 请检查 PDF 远程信息处理。

    e2e.ti.com/.../STJ77_2D00_6_5F00_PHY_E89006529F530674FE56_.pdf

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!  

    感谢您提供的文件和说明。

    您能否查看 reg0至 Reg4以确保已设置所需的模式。

    此外,您能否使用 Reg0强制器件进入10M 模式,检查状态并执行功能测试。

    我是指我将回顾原理图并返回的时间。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    请检查 reg0和 reg4、我发现它应该正常。

    [IPU1-1]  13.071646 s: PHY_REG_0000=0x1140

    [IPU1-1]  13.072195 s: PHY_REG_0004=0x01E1

    要 强制器件进入10M 模式、是否需要禁用 自动协商? 谢谢。

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!

    是的、没错。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!

    检查是否有一些进展?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们还没有解决这个问题,有什么建议可以与我分享,以找出根本原因? 谢谢。

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!

    您能否检查客户是否尝试强制执行速度和测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我已要求客户写入 REG_0000=0x0100以强制采用10M 模式、但它没有帮助。 是否还有其他信息需要我从这些信息中检查? 谢谢。

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、您好!

    感谢您的检查。

    您能要求客户读取0x0000和以下寄存器吗?

    基本模式状态寄存器(BMSR)、地址0x0001

    自协商通告寄存器(ANAR)、地址0x0004

    自协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)、地址0x0005

    此致、

    Sreenivasa