This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH0397:HD PLL 病态位错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037296/faq-lmh0397-hd-pll-pathological-bit-error

器件型号:LMH0397

HD PLL 病态会在较长的时间内导致位错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据观察、如果我们在更长的时间内(例如至少4-5小时)运行此模式、则可能会出现位错误或突发错误。
    此外、某些 SDI 视频图形发生器也会出现这种情况。

    现已查明此问题的根本原因与位于均衡器前端的 SDI 速率检测器有关。
    来自 该视频发生器的这种低频视频图形会导致器件误检测速率、然后再次正确检测速率。 速率之间的这种返回和强制会导致位错误。
    以防止这种情况发生。 我们可以强制速率检测器保持在 HD/3G 速率。 这可以通过强制执行速率- ConfigIO Reg 0x22 = 0x28设置来实现。