This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件建议具有四个以上地址为2位的 I2C 器件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036539/part-recommendation-to-have-more-than-four-i2c-devices-with-2-bits-address

主题中讨论的其他器件:TCA9548A

尊敬的 TI 员工:  

我们的应用要求我们使用四个 I2C 矩阵开关(ADG728BRUZ)、但现在我们必须扩展通道、因此我们需要八个  ADG728BRUZ。  我阅读了应用手册(SCAA137)、根据我的理解、实现这一目标的最简单方法是使用 I2C 开关、您是否有任何允许其中8个2位 I2C 器件的器件建议?  

此外、TI 是否有任何类似 ADG728BRUZ 的 I2C 控制矩阵开关?

谢谢、  

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我相信这与您昨天的调查相同:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036034/ti-equivalent-solution-for-adg728bruz/3831795#3831795

    正如我在这里提到的、TI 的产品系列中没有任何 I2C 控制开关。 请参阅上述主题中提到的解决方案、以获得此解决方案的最佳可能替代方案。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我知道 TI 没有 i2c MUX、但这个问题实际上是关于 i2c 总线开关。  

    https://www.ti.com/interface/i2c/switches-and-multiplexers/products.html

    我正在尝试使用其中一个开关来解决问题、您是否能够为我的应用推荐其中一个开关?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    我计划添加 TCA9548A 8通道 I2C 总线开关。 我知道 IC 旨在从8个通道中的每个通道驱动一个 I2C 器件、但为了降低复杂性、我想知道我是否可以将四个 I2C 地址连接到、例如 SC0和 SD0;以及将另一组四个地址连接到 SC1和 SD1。 我们可以这么做吗? 有任何疑虑?  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我已经通知了我们的 I2C 专家有关该主题的信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我期待收到 TI I2C 专家的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您无法使用 TCA9548A 吗? 这是一个8通道 I2C 开关、具有3个可寻址硬件引脚、这意味着它可以并行支持8个 TCA9548A。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    是的、我们计划使用  TCA9548A、但在8个 I2C 器件上没有单个地址。   我们是否可以在 TCA9548A 的8个通道中的每个通道上有多组 I2C 器件? 在每个组中、我们都有四个具有四个不同地址的 I2C 器件。 这是否起作用?  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果每个地址在 TCA9548A 的每个通道上都是唯一的、并且您一次仅在 TCA9548A 上启用一个通道、那么我看不到问题。  

    我假设您是指:

    -------------------------------------- 第一个 TCA9548A ---

    |TCA9548A|-CH1 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH2 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH3 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH4 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH5 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH6 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH7 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH8 <4x 具有唯一地址的器件>

    ---^μ s 秒 TCA9548A 与第一个并行,唯一地址与第一个并行---  

    |TCA9548A|-CH1 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH2 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH3 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH4 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH5 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH6 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH7 <4x 具有唯一地址的器件>

    |TCA9548A|-CH8 <4x 具有唯一地址的器件>

    ---------- 等等------------------------------------

    从这里、您永远不会启用任何 TCA9548A 的多个通道。

    -Bobby