This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:90UB 是否与90UH

Guru**** 2545590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037144/ds90ub940n-q1-will-the-90ub-work-together-with-the-90uh

器件型号:DS90UB940N-Q1

大家好!

目前、我正在为希望使用 DS90UH941和 DS90UH943的客户设计一个项目。

他不确定是否确实要使用 HDCP。

另一方面、我们/我希望从 DS90UB940作为 DeSer 开始。 在这里、我的问题是:

  1. 可以关闭 UH941上的 HDCP 吗? 如果是、那么是否可以将 UB940用作 DeSer?
  2. 可以关闭 UH943上的 HDCP 吗? 如果是、那么是否可以将 UB940用作 DeSer?
  3. 在 UH941数据表中、IC 与 UH940搭配使用时工作正常。 在 UH940的数据表中提到了其他串行器、因此 DeSer 可以工作、但未提到 UH941。 但它们将协同工作... 对吧?
  4. UH943是否会与 UH940协同工作?
  5. 是否可以使用更好的 DeSer 与 UH941和 UH943配合使用、并具有 FPD-Link III LVDS 输入和 MIPI-CSI2输出?
  6. 是否有一个图表可以简单地概述 FPD 串行器与 FPD DeSer 配合使用的情况?

非常感谢!

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Juergen、

    因此、UH SER 和 UB DES 协同工作、UB SER 和 UB DES 协同工作。 UH SER 到 UH DES 是实现 HDCP 的唯一方法。 并且必须在两个器件上设置 HDCP。  

    1.是的

    2.是的

    3.是的,940可以与941配合使用

    4.是的,943可以与940配合使用。 943需要处于向后兼容 模式。

    5. 940或940N 是唯一与 输出 CSI 的941和943兼容的器件

    6.任何94X SER 都可以与任何94X 或98X DES 配合使用。 任何94x DES 都可以与任何94x 或98x DES 配合使用。