This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:输入时钟的抖动规格。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037138/tl16c550c-jitter-spec-of-input-clock

器件型号:TL16C550C

大家好、

我想知道输入时钟的抖动规格。
如果您有任何输入时钟规格、请告诉我。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想的16MHz 时钟具有31.25ns 的脉冲宽度。 指定的最小脉冲宽度为25ns、因此 TL16C550C 可以承受20%(200000 ppm)的抖动。