This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 PI3EQX6801AZDEX

Guru**** 2838190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036541/replacement-of-pi3eqx6801azdex

主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601DS64BR111

大家好、

是否有人建议哪款器件可以替代 PI3EQX6801AZDEX?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    与该引脚排列最接近的器件是 SN75LVCP601。 控制引脚不同、因此可能需要最小的 BOM 更改来适应设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    为了补充 David 的建议、另一个器件是 DS64BR111。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢各位先生!