This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:数据线路阻抗"Rr"应用中

Guru**** 2975720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036523/tpd2e001-data-line-impedance-rr-in-application

器件型号:TPD2E001

在 TPD2E001典型应用图的 d/s 中、数据线上有一个 RR 线路阻抗。 我想知道这是什么?  

USB 控制器的这个内部阻抗是吗? 目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它实际上显示为"R_T"、这很可能表示电路板上的布线电阻。 遗憾的是、该数据表的原始作者不再是 TI 的员工。 虽然我不知道将其放入数据表的原始目的、但我认为它是为了向读取器显示 TPD2E001和 USB 控制器上的内部 ESD 单元之间将存在某种类型的隔离阻抗。 这将导致 TPD2E001在 ESD 事件期间先于内部 ESD 单元导通。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想知道如何选择隔离阻抗的电阻值。 在实际系统中、TPD2E001用于 F28384 I/O 那么、您是否建议在两者之间隔离阻抗? 以及如何选择最佳电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以从以下应用手册 的第18页开始了解如何计算隔离阻抗值:https://www.ti.com/lit/an/slaa530b/slaa530b.pdf?ts=1631806992921&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fcircuit-protection%252Fesd-surge-protection-ics%252Ftechnical-documents.html 。 要进行这些计算、您需要了解 IC 的内部 ESD 单元最小导通电压导通电阻、可接受电流以及外部二极管规格。 遗憾的是、我很难找到您提到的器件的相关信息。

    从我所见、大多数 IC 在其电路板上实际上不需要额外的隔离电阻器。 主要用于建模和仿真。 除非 IC 的数据表或 EVM 专门要求额外的隔离阻抗、否则您可能不需要它。  

    此致、

    Matt Smith