This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:布局示例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036895/esds314-layout-example

器件型号:ESDS314

有关数据表"SLVSEG9B–2018年5月–2018年9月修订版"的说明。

第9页的图13、第11页的图15和"引脚配置 ESD314"。

在图13中、差分对线连接到引脚#1/3、另一对连接到引脚#4/5。

但图15、信号/线路 IO1连接到引脚#5、信号/线路 IO2连接到引脚#1。

图的下部(另一对)、IO3连接到引脚#3、IO4连接到引脚#4。

图15错误吗? 它看起来与图13和引脚名称不同。

对于差分对信号、最好使用具有参数的特定引脚。

使用两个引脚是否有更好的组合? (引脚#1/3、4/5或1/5、3/4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryukichi、

    这两种配置都可以正常工作。 最佳的引脚组合是使您能够通过保持布线对称和接近来实现最佳差分信号布局的引脚组合。 无论使用哪个引脚组合、ESDS314的运行方式都是一样的。  

    此致、

    Matt Smith