您好!
我们有一个使用 TPS65982的应用、我们希望将其强制为电源接收器和 USB2.0主机。 我们使用的是 STUSB4710A 电力输送源 IC (没有 USB2.0引脚)、然后将 USB2.0引脚路由到 USB/以太网转换器。 由于我们使用的是 USB/以太网转换器、但希望用作电源接收器、因此我们需要将 TPS65982用作 USB2.0主机(DFP)和 USBC PD 接收器。 这与计算机插入坞站的用例类似、在该用例中、计算机希望从坞站获得电源、但需要将数据作为主机传输到坞站。
每当我们尝试使用此配置时、TPS65982都会自动切换为 UFP。 无论电源角色如何、我们是否可以访问二进制文件以强制它始终是 USB2.0的 DFP?
谢谢、
Alex