This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:第9章 L1挂起/恢复测试失败

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036934/tusb9261-chapter9-l1-suspend-resume-test-is-fail

器件型号:TUSB9261

尊敬的支持团队。

我们的客户正在进行 USB 2.0合规性测试。

第9章 L1挂起/恢复测试失败。

测试报告输出
・"端口未进入 L1"
・"INFO 端口从未进入 L1"
・"故障(USB:9.6.2.1.10)支持 LPM L1的器件必须至少输入 L1 1 HIRD/BESL 值。"
因此、TUSB9261似乎出现故障、因为它没有进入 L1 (睡眠状态)。

TUSB9261是否还支持 USB 2.0 LPM (链路电源管理)和睡眠状态?
如果是、您能评论一下可能的原因吗?
到目前为止是否有类似的情况(上述测试项目中的失败)?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    我认为 TUSB9261应该支持这个测试。 客户使用哪种版本的 FW?