This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于2.5 Gbps 数据流的8B10B 编码器/解码器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK10022, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035839/8b10b-encoder--decoder-for-2-5-gbps-datastream

主题中讨论的其他器件:TLK2501TLK10022TLK2711-SP

对于客户、我们提供需要无直流位序列的电容传输线路。
我们的客户有一个具有2、5Gbps 的串行数据流、该数据流在更改前具有相同位的随机长度、从而在传输时导致位错误。

我们找不到用于对具有8B10B 的串行数据流进行编码和解码的器件。
TI 服务也会转移到该论坛。

我们没有 FPGA 或 CPLD、也没有类似的经验。
最好是包含8B10B 功能的器件、如 TLK2501。

系统方框图:
-蓝色:客户使用其2.5 Gbps 随机位序列
-红色:电容传输线路、应包括8B10B 编码和解码