This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:是否有用于测试通信距离的示例脚本?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032560/dp83td510e-evm-any-sample-script-for-testing-communication-distance

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

大家好、  

我的客户正在按 如下方式配置2个 DP83TD510E-EVM。

PC -(以太网电缆)- EVM1 -(SPE 电缆)- EVM2 -(以太网电缆)- PC

客户希望从一台 PC 发送 Ping 命令以与另一台 PC 通信、并在发生错误时查看距离。  

客户正在考虑通过 USB-2-MDIO 将寄存器设置为2.4V-P2P 模式、以测试 SPE 可用通信距离、  

TI 是否有任何可由 MDIO 工具读取并可与客户分享的示例脚本?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您的查询。

    让我检查并返回。 如另一个主题中所述、我们将专注于建立通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    虽然我发布了3个主题帖、但它们来自不同的客户。  

    因此、请分享以下请求的脚本。 谢谢。

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032560/dp83td510e-evm-any-sample-script-for-testing-communication-distance "]

    客户正在考虑通过 USB-2-MDIO 将寄存器设置为2.4V-P2P 模式、以测试 SPE 可用通信距离、  

    TI 是否有任何可由 MDIO 工具读取并可与客户分享的示例脚本?

    [/报价]

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    了解。

    我已经向团队核实了脚本的可用性、并在接下来的几天内向您进行了更新。

    我们已使用1V 和2.4V p-p 测试了距离 客户可以使用相同的方法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    期待该脚本提供我在该线程顶部提到的请求。  

    如果您对客户的请求有任何疑问、请告知我。

    谢谢。  

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您关注这一问题。

    我将在本周结束时向您发送脚本。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    早上好。 请参阅随附的。

    脚本:

    • reverse_loopback_enable:在链路伙伴端启用反向环回。
    • packet_gen_enable:在 DUT 上启用面向铜侧的数据包生成
    • packet_checker:检查链接和数据包错误以及数据包数量 receivede2e.ti.com/.../reverse_5F00_loopback_5F00_enable.txte2e.ti.com/.../packet_5F00_gen_5F00_enable.txte2e.ti.com/.../packet_5F00_checker.txte2e.ti.com/.../510_5F00_test.pptx

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    您是否需要任何其他支持。

    请告诉我是否 可以关闭此主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    感谢你的帮助。

    我已将脚本分享给客户。 目前无需进一步的帮助。

    我将告诉您客户是否对该脚本有任何疑问。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您的参与。

    我要 继续并关闭螺纹。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    当然、我已经按下了绿色按钮。  

    如果我需要有关上述脚本的进一步支持、我将再次与您联系。  

    谢谢。

    此致、

    Jo