This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:12G SDI 回波损耗测试

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033990/lmh1228-12g-sdi-return-loss-test

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: LMH1297

大家好、

我的客户将测试12G SDI 回波损耗。 请就以下事项向我提供建议?


它是一个从 SDO_OUT1输出单端的系统。

当 LMH1228通电时、SDO_OUT1是否调整为75Ω μ A? (是否可以仅通过打开电源来测量回波损耗、是否无需设置寄存器?)

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口问候语

    回波损耗是在器件通电时测量的。 此外、我们应该打开10MHz 输出时钟、使交流耦合电容保持活动状态。LMH1228/LMH1297 GUI 允许或可用于打开10MHz 时钟。 此外、请注意 LMH1228编程指南-其中显示了用于启用10MHz 输出时钟的分步设置。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。 我的客户理解。  我收到了客户的其他问题。

    据说10MHz 时钟是从 OUT0引脚输出的。 这次、客户不使用 OUT0引脚。 在这种情况下、是否仍然需要10MHz 时钟输出?

    10MHz 时钟输出将用于维持交流耦合电容的哪个位置?
    (它是否介于 LMH1228和主机器件之间?)

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口语问候语

    10MHz 时钟将在 SDI_OUT1和 SDI_OUT2上的75欧姆同轴电缆上输出。 这用于使75 Ω 同轴电缆和 LMH1228器件的 SDI 输出之间的交流耦合电容器保持活动状态。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。 我的客户理解。  

    此致、

    山口