This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:备选收发器

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E, TRSF3243, SN65C3243, TRS3243, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036175/trs3253e-alternative-transceiver

器件型号:TRS3253E
主题中讨论的其他器件: TRSF3243SN65C3243TRS3243TRS3243E

尊敬的专家:  
我在市场上找不到任何 TRS3253E、所以我的问题是是否有 TRS3253E 等替代芯片(最好是引脚兼容、但我知道几乎不可能)
谢谢大家

此致

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    备选方案(SN65C3243、TRSF3243)不采用 VQFN 封装、并且不支持1.8V 逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、即使我知道这是不可能的、我也试图问它。 非常感谢

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    正如 Clemens 所说、主要替代产品不采用同一封装、但 TRS3243确实采用 VQFN 封装、并在 TI.com 上提供一些库存。 这是否适合您的应用?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3243E 的 RHB 封装的引脚间距与 TRS3253E 的 RSM 封装不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    由于进行了更正、封装尺寸也不同。

    Matteo、

    如果您能够在任何时候使用不同的封装或引脚排列、请告知我们、我们将尽力提供帮助。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Clemens、您好!

    感谢您的建议、但我无法处理不同的套件。 TRS3253E 是一款 VQFN 4x4mm 封装、非常适合我的项目。 现在、我无法设计新的 PCB。 只需等待新库存。  
    非常感谢
    此致

    Matt