This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:输出低电平

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036928/tca9534-output-low-level

器件型号:TCA9534

大家好、

是否可以配置默认输出低电平?将其设置为输出时、是否可以直接输出低电平?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、所有 I/O 均配置为输入。

    在通过向配置寄存器写入零来启用输出之前、向输出端口寄存器写入零。