This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:两个电源模式下的最大功耗:TA+125°C 时、RGMII 至铜缆(1G)模式下1.1V、2.5V 和3.3V I/O

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036769/dp83869hm-maximum-power-consumption-in-two-supply-mode-1-1v-2-5v-and-3-3v-i-o-in-rgmii-to-copper-1g-mode-at-ta-125-deg-c

器件型号:DP83869HM

尊敬的论坛成员

您能在以下方面提供帮助吗?

该器件将在 RGMII 至铜(1G)模式下使用。

我们将使用 VDD1P1、VDD2P5和 VDDIO 3V3。

请您在+125°工作温度(TA)时为我们提供最大值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.1V => 220mA

    2.5V => 140mA

    3.3V IO => 80mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    非常感谢您提供的信息。