This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:需要 TPS65988原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033677/tps65988-tps65988-schematic-review-required

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25750

您好!

我们在其中一个项目中使用了 TPS65988 PD 控制器、该控制器具有两个 Type-C 端口。 一个端口是专用电源端口、它不具有数据角色、始终是 UFP。 另一个端口是数据+电源端口、这是一个 DRP。 对于第二个端口、当它用作 DFP 时、它只能提供5V/3A 电流、为此、我们使用了由 PD 控制器的 GPIO17控制的外部电源路径。 附上了方框图和原理图以供回顾。 请查看、您的评论将会大有帮助。

e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_SCH_5F00_Review.pdf

谢谢、

Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    我将查看原理图、然后在本周晚些时候向您提供反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如果您能提供评论、我们将不胜感激。

    谢谢、

    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    是的、原理图在大多数情况下看起来都不错。 我注意到 I2C2端口没有连接到 LDO_3V3的上拉电阻器。 除此之外、其他一切看起来都很好。 如果两个端口同时连接、您是否具有保护功能、因为我看到两个端口的 PPHV 连接在一起?

    我 还建议 您查看 TPS25750、因为这是我们的最新器件。  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的评论。

    当两个端口都作为 UFP 连接时、我们无法对 PD 控制器 TPS65988进行编程以关闭其中一个内部开关?

    我们曾考虑使用 TPS25750、但我们有严格的空间限制、因此决定使用 TPS65988。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    是的、PD 控制器具有多端口灌电流策略功能、当两个端口都设置为灌电流时、可以使用该功能、并且一次仅具有1个端口灌电流电源。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我能不能知道我们如何将 PD 控制器设置为仅从其中一个端口接收功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    是的、您需要启用寄存器0x27全局系统配置中该域的位。 有关特定位信息、请参阅器件的技术参考手册。

    谢谢、

    哈里