This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:IBIS 模型问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV027A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036474/ds90lv027a-ibis-model-question

器件型号:DS90LV027A

你(们)好。

我在 DS90LV027A ibis 模型上运行 IBIS 解析器、并得到以下注意事项:

注意-[Ramps] DV (0.196V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.143V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:典型值:(上升)
注意-[Ramps] dV (0.196V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.186V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:典型值:(下降)
注意-[Ramps] DV (0.153V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.120V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:最小值:(上升)
注意-[Ramps] DV (0.153V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.119V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:最小值:(下降)
注意-[Ramps] dV (0.276V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.186V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:最大值:(上升)
注意-[Ramps] dV (0.276V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.321V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTM:过程:最大值:(下降)
注意-[Ramps] DV (0.196V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.143V)计算:型号 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:典型值:(上升)
注意-[Ramps] dV (0.196V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.186V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:典型值:(下降)
注意-[Ramps] DV (0.153V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.120V)计算:型号 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:最小值:(上升)
注意-[Ramps] DV (0.153V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.119V)计算:型号 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:最小值:(下降)
注意-[Ramps] dV (0.276V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.186V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:最大值:(上升)
注意-[Ramps] dV (0.276V)不在 I-V 表的5.00%之内 dV (0.321V)计算:模型 DS90LV027ATM_DOUTP:过程:最大值:(下降)

错误:0
注意事项:12.

文件已通过

您能告诉我为什么要获取这些内容、以及它们是否/如何影响我的仿真吗?  

谢谢、

Ekko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekko

    您使用的是哪个版本的 IBIS 解析器?  

    我使用的是 HyperLynx Visual IBIS 编辑器版本3.2 Build 142、它具有内置解析器。 我运行了解析器、但它不报告问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 IBIS 模型版本为3.2、但解析器使用我们目前的 VX.2.7 HyperLynx 进行更新。

    谢谢、

    Ekko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekko、

    使用 Golder IBIS 解析器版本7.0.2、我能够看到您所看到的确切警告消息。  在没有 DV 校验的情况下开发了较旧的模型(在 IBISCHK5之前)、但现在可以检查[Ramp ] DV 值的有效性、但有缺陷的 DV 条目不应影响仿真本身。

    谢谢

    David