This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB964-Q1:在200万像素摄像头应用中、它是否与953兼容

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036667/faq-ds90ub964-q1-does-it-compatible-with-953-in-2mp-camera-application

器件型号:DS90UB964-Q1

你(们)好

我想问、我们的964是否与2MP 像素摄像头应用中的953兼容? 我的同事问过您一次、您回答说他们可以在100万像素摄像头应用程序下相互配对。 此外、我在953英文版数据表中看到、它说与 DS90UB964兼容、是否存在摄像头像素要求的限制?

如果953与964兼容、为什么数据表中964仅支持1MP 摄像头? 953-964之间是否存在任何限制? 964数据表已过时、您是否有更新964数据表的计划?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      DS90UB953可支持1MP、60fps 分辨率和2MP、60fps 分辨率。 只要953连接到1 MP 60fps 成像仪、953就一定与964兼容。 如果953连接到2MP、60fps 成像仪、则953的输出数据速率将远高于 DS90UB964的数据速率。 如果应用的分辨率为2MP、60fps、则需要使用 DS90UB960器件

    谢谢

    Vijay