This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB934-Q1:PCLK 阻抗匹配

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036177/faq-ds90ub934-q1-pclk-impedance-matching

器件型号:DS90UB934-Q1

大家好、团队、

我对 DS90UB934-Q1的 PCLK 输出有疑问。

问:为了实现阻抗匹配、是否需要负载的输入阻抗?

问:如果阻抗匹配、是否可以为超过2个负载(因此有一个存根)提供 PCLK?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

     数据表特别指出、ROUT[11:0]应通过受控的50Ohm 路径布线。  我认为对所有 DVP 信号执行此操作可能会很好。  DVP 信号应该可以路由到多个负载、但会对信号质量产生负面影响。  如果可能、最好找到另一种解决方案。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢你。 我了解到934的输出阻抗几乎为50欧姆。

    您是否也知道933的输入阻抗?

    这是因为客户使用934 (PCLK 输出)=> PCB 布线=> 933 (PCLK 输入)

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       933的 PCLK 也需要通过 PCB 上的受控50欧姆迹线进行路由

    谢谢

    Vijay