This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:推荐 PCB 上的位置...

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036638/ds125br800a-recommand-location-on-pcb

器件型号:DS125BR800A

尊敬的 Sirs:

请问您的建议是将 DS125BR800A 放在 PCB 上的最佳位置吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    通常、我们预计损耗至少为4-5dB、然后您可以将 DS125BR800A 置于24dB 损耗内的链路中。 强烈建议使用器件的 IBIS-AMI 模型进行初步的信号完整性分析、以优化器件位置。 请将您的公司电子邮件地址发送给我、以便我们能够访问此文档。

    此致、、Nasser