This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否可以通过 MCU 对 TUSB9261进行编程

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036669/tusb9261-is-it-possible-to-program-tusb9261-by-mcu

器件型号:TUSB9261

您好!

我尝试避免使用专用 USB 连接器来刷写 TUSB9261。 我们的主机微控制器是否可以通过消除闪存燃烧器来刷写 TUSB9261、这在设计和生产方面有几个优势、例如、

1.避免在 PCB 上使用专用 USB 连接器

2.避免在生产环境中对 TUSB9261进行单独编程

3.避免使用 PC 和闪存刻录机

请帮助。

此致、

Prabhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供的闪存刻录实用程序仅在 Windows 中运行。 有一个 Linux 工具、但不受支持、您必须自行将其全部移植到您的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    此致、

    Prabhu