This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:SCLB SDAB 工作电流

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036650/tca9617b-sclb-sdab-working-current

器件型号:TCA9617B

大家好、

是否有任何方法可以评估 SCLB 和 SDAB 引脚上的工作电流? 我们只能在数据表中找到静态电流规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "工作电流"是什么意思?

    "静态"表示 I/O 未切换。 数据表列出了高电平和低电平状态下的电源电流;总电源电流取决于 I²C Ω 总线在每个状态下的电流大小。

    输出驱动为低电平时被灌入的电流主要取决于上拉电阻器值、因此无法在数据表中指定。 使用 I =(VCC−VOL)/Rpullup、其中 VOL 约为0.5V