This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:EN 引脚悬空

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036498/tca9617a-en-pin-floating

器件型号:TCA9617A

大家好、

EN 引脚通过一个上拉电阻器在内部连接到 VCCB、这是否意味着如果我们 希望始终启用器件、我们可以让 EN 引脚悬空?

让 EN 引脚悬空是否存在任何风险?   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使 EN 引脚保持断开状态。 (由于内部上拉电阻器、它不会浮动。)

    如果您对该引脚拾取噪声有偏执、也可以将其直接连接到 VCCB。