This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:未描述的命令字节访问

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035874/tca6424a-undescribed-command-byte-access

器件型号:TCA6424A

专家您好!

我想知道当我访问数据表中未描述的命令字节时会发生什么情况。
它是被忽略还是有任何隐藏的寄存器?

我很期待收到您的回复。


最棒的餐厅
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    我将访问 54h、55h、56h、60h、61h、62h 和63h 的命令字节、 64h、65h、并将值从00写入 FF。
    上述访问是否可能导致意外行为?


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将从我们的器件收到一个 NACK。 不、不会出现任何意外行为。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的快速回复、我理解、  


    此致、
    Kazuki Kuramochi