This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:ALP 中的 FPD-Link III 解串器未知

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033646/ds90ub960-q1-unknown-fpd-link-iii-deserializer-in-alp

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

我正在尝试对我拥有的板运行裕度分析-我无法分享该板的详细信息、但它上有2个解串器(TI960)。

我的设置如下:笔记本电脑--> Aardvark I2C/SPI 主机适配器-->总相 I2C/SPI 电平转换器-->定制板(Ti960)--> FAKRA --> TI 953 EVM。

我能够为电平转换器板供电并通过 I2C 连接到定制板。 我使用的是 Analog LaunchPAD 1.57.001版。 我还将我的器件配置为 DS90UB960。  

但是、器件信息显示"未知 FPD-Link III 解串器"、ALP 软件无法检测合作伙伴信息或当前 Rx 端口状态。 请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、您好!

    只需确保您已正确安装 ALP:请确认您还从 TI ALP 工具页面下载并安装了 ALP-PROFILE-UPDATE (v10)补丁。 我知道您安装了 ALP Framework v1.57.0010。 配置文件更新修补程序包含重要的更新,因此请确保您已安装它。 请在安装修补程序之前退出 ALP (如果正在运行)。

    https://www.ti.com/tool/ALP

    您可以通过选中 "Help -> About this Program"进行确认、如下所示

    此外、您能否按如下方式共享960个信息选项卡屏幕  

    您是否看到如上所示的"硬件已连接"消息? 您能否分享您在单击"Scan Connected Devices"时看到的内容?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、我可以确认我还从  TI 网站下载并安装了补丁。  

    当我单击"scan connected devices"时、不会显示任何内容。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、您好!

    您可以分享信息选项卡屏幕截图吗? 您是否看到"硬件已连接"状态消息?  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、我可以确认我看到"硬件已连接"。 请参阅粘贴的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、

    我认为器件的 I2C 事务都返回0x0。 这就是您看到未知解串器的原因。 能否仔细检查 I2C 线路和接地是否正确连接? Aardvark 有一个简单的 GUI 来执行 i2c 读/写操作。 您能否使用它并检查您是否能够从寄存器0x0读取器件地址?

    此外、您是否有 TI USB2ANYADAPor? 可以尝试一下吗?

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够通过 Total Phase Control Center 软件通过 Aardvark 与解串器进行通信-我们确认读取0x00返回0x64、因此器件地址将为0x32。 但是、TI ALP GUI 无法检测到任何内容。

    我们没有 TI USB2ANY 适配器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla、

    您有 TI 960 EVM 吗? 是否可以通过 Aardvark (连接到 EVM 的 I2C 引脚接头)和 ALP GUI 检查是否能够进行连接? 我将看到我是否可以找到 Aardvark 并尝试。  

    TI USB2ANY 适配器是我们全面支持的 ALP 而非 Aardvark 驱动程序平台。 您是否可以订购它?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我使用 Aardvark 连接到 TI 960 EVM 时看到的情况

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我看不到-您有没有任何关于调试问题的建议? 是否可能是由于版本号导致 Aardvark TI 不兼容? 我是否可以检查其他事项以查看链接断开的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a)您是否连接到960的主 I2C 总线? 请对照960 EVM 原理图检查960个连接。

    b) 2 960 s 是否位于同一 I2C 总线上? 您能否从 i2c 总线断开一个并进行调试?

    c) i2c 总线上是否有任何其他主器件? 您能否断开它们并进行调试?

    谢谢