This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510 EVM 自举电阻器

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036362/dp83td510e-evm-dp83td510-evm-bootstrap-resistors

器件型号:DP83TD510E-EVM

您好!

我有两个 DP83TD510 EVM、

我对跳线 J20和 J18的配置自举有疑问、

自举低电压< 0.6V
自举高电压> 1.3V

使用 J20、我可以设置 R26或 R201上拉或下拉、但安装了另一个下拉 R92。
使用 J18、我可以设置 R28或 R203上拉或下拉、但安装了另一个下拉 R200和上拉 R199。

R92、R200和 R199组装在电路板上是否正确?

谢谢

T.Fischer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fischer、

    是的、您正确地观察到这些电阻器已被组装、并且应该是一个只供客户组装的选项(上拉或下拉)。  

    --

    此致、

    Vikram