This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:PCA9539

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035350/pca9539-pca9539

器件型号:PCA9539

您好!  

  PCA9539未通电时、PCA9539的 I2C 引脚的状态是什么? (I2C 总线上拉至另一个电源轨)

我们板上有许多 I2C 器件。 我们需要使用一条 I2C 总线来连接所有这些 I2C 器件和 PCA9539。 这些器件与  PCA9539不在同一电源轨中。

我的问题是 、如果 PCA9539未通电、它是否会影响正常通电的其他器件的 I2C 读取和写入?   如果在 PCA9539未通电时 I2C 引脚未用作高阻抗、则会影响整个 I2C 总线的行为、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    应用工程师已分配此主题、并将在 CST 中于明天作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    在 I2C 引脚上未上电时、PCA9539将为高阻态。

    我还要注意、RESET 引脚在数据表中提供了勘误表、请务必查看。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    如果 PCA9539未通电、我们将 RESET 引脚保持为低电平、I2C 总线是否会保持复位状态、并且无法对整个 I2C 总线执行读/写操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们的器件将是高阻态

    -Bobby