This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:应用于 SPI 通信(4线制)

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036059/sn65hvd1782-q1-applied-to-spi-communication-4-wire

器件型号:SN65HVD1782-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD10

大家好、团队、

  1. 需要三个用于 SPI 通信的输入、因此将实现"一个线路驱动器接收器"和"两个线路接收器"。 将多个线路驱动器和线路接收器一起用于 SPI 通信是否常见? (他关心诸如 SPI 通信时钟和芯片选择等输入信号的时序。)
  2.   我们是否有 tPLH 和 tPHL 的最小值?
  3. 当在同一电路板上实现多个线路接收器时、每个 IC 中的 tPLH 和 tPHL 有多大变化? 例如、当实现两个线路接收器时、一个 IC 的值非常大、另一个 IC 的值最小?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 使用差分信令的最常用方法是使用 LVDS、而不是 RS-485。 无论如何、LVDS 用于更高的速度、而 RS-485用于更远的距离和更嘈杂的环境、因此、将 RS-485用于 SPI 也是可行的。 需要多远的距离和多快的速度?

    通常、一个器件使用四路发送器和接收器来实现 SPI、但很难找到具有 Q1额定值的发送器和接收器。

    未指定器件间偏移。 不可能出现高偏斜、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    与 Clemens 的评论一样、RS-485的主要应用是行业而非通信。 因此、很遗憾、您的查询中的数据不可用。  SN65HVD10是器件间偏移指定的唯一器件