This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:SSRX 端口上的杂散远端 RX 端接

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035729/tusb1042i-spurious-far-end-rx-termination-on-ssrx-port

器件型号:TUSB1042I

我们在 具有 Type-C 连接器的 USB 3.1第1代器件中使用 TUSB1042I。  TUSB1042I 在加电期间出现问题(仅在冷条件下、不同器件之间的情况会有所不同、但有些器件已经经历了大约15 C 的冷条件)。

如果在加电期间连接了主机(RX1/TX1端口)、 TUSB1042I 会感测 SSRX 端口上的假远端终端(即使接收器已禁用、即仍然处于高阻抗状态)。 因此 、TUSB1042I 在 RX1上启用 Rx 终端。 因此、连接到 RX1的主机进入合规模式(因为 SSRX/SSTX 上没有人回复其 LFPS 信号)。

我有以下问题(下面提供了更多信息):

  • TI 是否知道这种行为?
  • 是否有办法延迟器件启动或远端 Rx 终端检测逻辑?
    我们在 I2C 模式下使用 TUSB1042I、 但是负责对 I2C 寄存器进行编程的 Type-C 控制器由与 TUSB1042I 相同的3.3V 电压轨供电、因此在检测到错误终止并在 RX1上激活终止之前、无法禁用0x0A 寄存器 CTLSEL 位中的 USB3.1模式。

 

在以下示波器捕获中、通道2 (绿色)是 SSRX 对的一个信号(在去耦电容器的 TUSB1042I 侧测量)、 通道3 (蓝色)是连接 到 TUSB1042I 的3.3V VCC。 功率斜升大约为40-50ms (在所需的100ms 规格内)。 TUSB1042I 在 SSRX 端口上启用发送器、并在电源轨未完全启动(大约2.5V)的情况下运行远端终端检测逻辑。 仅经过2次迭代的 Rx 终止检测后、TUSB1042I 进入 U0状态。

在上面的屏幕截图中、SSRX 信号的振幅在上电期间似乎没有完全上电。 是否是错误的 Rx 检测的原因。

在进一步的捕获中、 通过 在 上电之前断开主机(RX1/TX1端口)来分析 SSRX 线路的电平。 在 TUSB1042I 内部的“内部”功率达到饱和后,SSRX 线路上的 Rx 检测逻辑工作正常(即不记录错误的 Rx 检测事件,Rx 检测脉冲看起来正确)。  

这是有效的 Rx 终端检测图像。 前3个脉冲在 SSRX  接收器中可见、具有高的抗反效果。 SSRX 接收器端接由中间的轻微压降所导致。 更少
由于启用了端接、两个检测脉冲的振幅已降低。

 

下图显示了启动期间电平如何变化(由于未连接主机、未输入 U0)。

上面稍微放大

最后关闭一些脉冲。

 

 

此致、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德加:

       我们尚未看到此行为进入 TUSB1042I 合规模式。 什么是电源的斜坡时间?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    TUSB1042I 不会进入合规性模式。  连接到 RX1/TX1端口 的主机进入合规性状态、因为检测到 SSRX/SSTX 上的器件时有误。 SSRX 上的器  件不存在(高阻抗)、但 TUSB1042I 在 SSRX 上的 Rx 检测逻辑仅经过两次迭代后便在 RX1上启用 RX 端接。 在提供的快照中看不到 RX1的状态、但可以看到 SSRX 在那里进入活动模式。

    斜坡时间 不超过50ms (如第一幅图像所示)。

    BR、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德加:

      我了解主机进入合规模式。 您能否发送原理图进行审阅?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的。 我可以私下分享。 您是否有此类内容的首选渠道?

    BR、
    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊。