This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:需要查找替代 IC 引脚对引脚并支持13Mbps

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036255/sn75176a-need-find-replacement-ic-pin-to-pin-and-support-13mbps

器件型号:SN75176A
主题中讨论的其他器件:THVD1550

尊敬的:

您能不能?SN75176AD 以13Mbps 485引脚对引脚的速度进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    THVD1550可在这里工作、因为它是引脚对引脚兼容的并且工作速度高达50Mbps。  

    如果这不合适、您能对器件提出更多要求吗?

    此致、

    Eric Hackett