This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3243:关于接触放电测试。

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036305/sn65c3243-about-the-contact-discharge-test

器件型号:SN65C3243
主题中讨论的其他器件:冲击

大家好、

我想知道接触放电的相关信息。
数据表没有保证接触放电值(IEC61000-4-2)、它是否能够承受8kV?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    这些器件是很久以前设计的、不包含 IEC61000-4-2接触放电的集成保护。 它们引用了数据表中的+/-15kV 保护、但这是指 HBM 电平、而不是 IEC。 我不认为我们已经在该器件上测试了8kV IEC ESD 冲击、但没有理由相信它会通过。  

    此器件需要外部保护、如 TVS 二极管、才能承受8kV IEC ESD 冲击。

    此致、

    Eric Hackett