This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216、眼图测量的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036073/tusb216-tusb216-the-problem-with-the-eye-diagram-measurement

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB212

我们的原始材料使用 TUSB212。 将引脚更改为引脚至 TUSB216后、眼图测试变得非常糟糕。 检查规格显示电源规格不同、但跳线更改为5V。 TUSB216的眼图测试没有改进。 主板设计为3.3V 电源、需要解决3.3V 电源下的眼图测试效果问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia玲、

    您能否在眼图测试期间检查 CD 和 HS_ENA 引脚?  它听起来像是 TUSB216没有被启用。  TUSB216添加了一些特性来防止意外进入工作模式、并且它可以防止 TUSB216正确进入测试模式(实际的 HS 操作按预期工作)。  数据表 (第8.2.2.1节)中有非常具体的说明,您可以尝试一下吗?

    谢谢、

    JMMN