This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:是否可以支持 USB3.2/10Gbps

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD1E01B04-Q1, TPD1E01B04, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032796/tpd4e02b04-is-it-possible-to-support-usb3-2-10gbps

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04-Q1TPD1E01B04ESD122

你(们)好

我正在寻找支持 USB3.2/10Gbps 的保护器件。 连接器为 A 型

您能给出建议吗?

TPD4E02B04和 TPD1E01B04-Q1看起来不错、但不确定哪种更适合 USB3.2/10Gbps。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    它们都具有非常相似的电气规格。 虽然 TPD1E01B04的电容略低、IEC 额定值略高、但这两种器件都可以与 USB3.2/10Gbps 接口配合使用。 老实说、这两个器件的通道数也相应减少。 TPD1E01B04为单通道、TPD4E02B04为4通道。  由于 USB 3.2具有6个需要保护的高速数据引脚、因此您可以组合使用1个 TPD4E02B04器件和2个 TPD1E01B04器件。 我们还有一个双通道器件 ESD122、可替代2个 TPD1E01B04器 件(本指南第15页:www.ti.com/.../sszb130c.pdf  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    TPD4E02B04听起来不错、但请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf?ts=1631626361185&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

      根据 P.5中的表、不建议将 TPD4E02B04用于 USB 3.1第2代(10Gbps)。  

    您能否告诉我们   为什么在链接中不建议使用 TPD4E02B04、并且 ESD122被标记为最佳解决方案?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    仅仅是因为没有明确规定建议在该表中使用、并不意味着您不应使用它。  它仍可与 USB 3.1第2代完美配合、并且支持10Gbps 的速度。 您可以在数据表的第一页看到它正在 USB 应用中使用。 ESD122之所以最佳、是因为它是一个非常小的封装、具有较低的电容和较高的 IEC 61000-4-2等级。 使用双通道器件时、布局也可能会更简单一些。  

    此致、

    Matt Smith